This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:尝试模拟 LM2594

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674, LM2574, LM2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259943/lm2594-attempting-to-simulate-lm2594

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件:LM2674LM2574

希望模拟 LM2594设计、但 WEBENCH 没有提供该设计。  我缺少什么吗?  它确实提供 LM2574、但我现有的设计使用 LM2674、我正尝试放入另一个组件、LM2594引脚排列类似于 LM2674。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢 您与我们联系。  可从 TI.com 获取 PSpice 模型。  您可以通过以下链接访问这些内容、然后向下滚动页面以查找它们。

    https://www.ti.com/product/LM2594#design-development

    方便您使用的快照:

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你好。  由于您特别关注了 TI 网站的器件详细信息、我发现 Webench 仿真仍然可用。  能够仿真细节。  我还发现可以为 LM2674M-12启动 Webench、但不能进行仿真。  我们可以做些什么来允许这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我看到了 LM2674 Webench 模型、但以某种方式禁用了仿真。  我需要将这个问题直接转给我们的 Webench 组。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此器件尚未启用电气仿真。 我们将启用相同功能、暂时大约需要3周。  
    我们会经常向您发布状态信息。
    感谢您的支持。
    谢谢!

    此致。
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我们已针对 LM2674的 WEBENCH 进行了集成仿真、更新的 WEBENCH 模型将在 TI.com 上发布、即将发布 WEBENCH 版本之前发布、暂时在本周结束之前、

    此致、谢谢

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我们已对 LM2674的 WEBENCH 进行了集成仿真、更新的 WEBNCH 模型 可在 TI.com 上获取。

    此致、谢谢

    沙海恩·S·M