This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:使用 TPS922053时的噪声。 它是否可以进一步降低?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275821/tps922053-noise-when-using-the-tps922053-can-it-be-further-reduced

器件型号:TPS922053

大家好、

经过长时间搜索、找到合适的 LED 驱动 器后、我目前正在使用 PWM 输入和模拟输出测试 TPS902253。

在下面的中、您可以看到在 LED 前面的一个电阻器上测量的信号(左侧27uF、右侧10uF 用作电路中的电感器)。
您可以看到高频噪声、最大波纹约为150mV。 (我也尝试了39 uF,但它不会得到更好)

现在我的问题是:这是 TPS922053预期的结果、还是可以通过改变整体设置在一定程度上加以固定。
如果后来是这种情况,我会很高兴地与你们分享我的当前设置。

祝你一切顺利。
弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样您就可以更好地理解我的意思。 这是对模拟器件 ADP8140与 LED 驱动器相同的 LED 和类似功率输出进行的相同测量。
    我能从 TPS 获得类似的"干净输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    据我了解、即使您更改了27uH、10uH 和39uH 的电感值、您也对输出电流纹波不满意。 我是对吗?

    如果是这种情况、我是否能够了解您现在测量的纹波值是多少、您的目标纹波值是多少? 此外、您的输入电压/LED 电压/LED 电流设置是多少?

    此致、

    周老师