This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ76PL455A-Q1:最推荐的 BMS IC

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1, BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275509/bq79616-q1-bq76pl455a-q1-most-recommended-bms-ic

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1、BQ79616、 BQ79656-Q1

您好!

这是标题为"BQ76PL455A-Q1:最推荐的 BMS IC "的主题的后续操作。  我有相同的问题、但将#4更改为"4. 允许主动电池平衡。"  您会推荐哪款 IC?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985731/bq76pl455a-q1-most-recommended-bms-ic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ76pl455a-q1%2525252525253A%25252525252520Most#

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    目前、我们没有支持主动电池平衡的 IC。 对于我们已发布的最准确的器件(电池监控器)、请查看 BQ79616-Q1。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢你。  我一直在查看 BQ79616。  BQ79616-Q1与 BQ79616之间的区别是什么?  它们都有自己的数据表、但使用相同的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请添加: 您建议如何使用 BQ79616测量电池组电流?  BQ79616-Q1有相同问题(如果不同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    BQ79616-Q1和 BQ79616之间有何区别?

    从功能上讲、不应有任何明显的差异、它们是相似的。 Q1器件的功能安全覆盖范围比非 Q1器件更高。

    您建议如何使用 BQ79616测量电池组电流?  BQ79616-Q1有相同问题(如果不同)。

    BQ79616 (-Q1)不测量电池电流。 但是、我们提供用于电流测量选项的 BQ79656-Q1器件。 此器件支持6节至16节串联电池模块。

    此致、

    朱莉娅·路易斯