请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1、 、BQ79616、 BQ79656-Q1
您好!
这是标题为"BQ76PL455A-Q1:最推荐的 BMS IC "的主题的后续操作。 我有相同的问题、但将#4更改为"4. 允许主动电池平衡。" 您会推荐哪款 IC?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是标题为"BQ76PL455A-Q1:最推荐的 BMS IC "的主题的后续操作。 我有相同的问题、但将#4更改为"4. 允许主动电池平衡。" 您会推荐哪款 IC?
谢谢你。
尊敬的 Ray:
BQ79616-Q1和 BQ79616之间有何区别?
从功能上讲、不应有任何明显的差异、它们是相似的。 Q1器件的功能安全覆盖范围比非 Q1器件更高。
您建议如何使用 BQ79616测量电池组电流? BQ79616-Q1有相同问题(如果不同)。
BQ79616 (-Q1)不测量电池电流。 但是、我们提供用于电流测量选项的 BQ79656-Q1器件。 此器件支持6节至16节串联电池模块。
此致、
朱莉娅·路易斯