This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:我们是否具有带 ITIMER 的30V 电子保险丝

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1653, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265955/tps2597-do-we-have-30v-efuse-with-itimer

器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件:TPS1653TPS4811-Q1

大家好、

我的客户正在寻找具有 ITIMER 且满足以下条件的电子保险丝。

它有 IC 吗? 如果是路线图设备、请向我个人发送电子邮件。

 输入电压=30V

 输出电流= 4A

 需要 ITIMER 功能

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我们的 TPS1653具有固定的25.5ms TCB (dly)瞬态消隐时间、就像 iTimer 一样。

    什么是 EE 和应用程序用例?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这适用于 D 类放大器。

    ITIMER 最适合、因为您可以通过电容器设置延迟。

    TPS1653似乎是固定延迟。 我将与客户核实这是否符合情况。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Luke。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我收到了客户的回复。

    它们实际上希望 TPS1653具有40到1分钟的延迟。

    我们是否有这方面的解决方案示例?

    ITIMER 等特点是延迟时间短,是我的理解。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    这一点 在 TPS4811-Q1控制器中是可以通过调整 CTMR 电容器的大小来实现的。 请看一下。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是否暗示在该引脚上有一个大容量电容器? 或者我是否理解错误?

    {(82*10^-3)[F]* 40[s]}/ 1.2 =  2.73333333333 [F]

    谢谢。
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    它是82uA、因此 CTMR 是2.7mF。 但是、它仍然为高电平。  

    更好的选择是使用微控制器和控制 INP 引脚

    此致、

    勒凯什