This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282EVM-335:电机应用

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275857/ucc27282evm-335-motor-application

器件型号:UCC27282EVM-335

团队、您好!

我们正在开发用于 PMSM 电机应用的 TI Launchpad F280015x。 连接 TI 驱动器板和 LaunchPad 时、我们提出了以下查询。

我们的应用是 PMSM 电机驱动器、在连接电机与霍尔传感器反馈时、我们使用了 F2800157 Launchpad 并且通用电机代码已在电路板上闪存。

我们看不到电机侧的旋转、电机控制器 SDK 文档中提到了所需的连接、您能否指导我们进行任何配置以连接我们的应用电机。

谢谢。此致、

TPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    这似乎是一个重复的线程。 我已将您的另一个线程重新分配给相应的团队、并将关闭该线程。

    谢谢。

    鲁巴斯