This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:当系统负载直接连接到电池并且电池断开连接时、预期会出现什么行为?

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275023/bq24170-what-is-the-expected-behaviour-when-system-load-is-directly-connected-to-battery-and-battery-is-disconnected

器件型号:BQ24170

您好!
我们的设计 基本上与数据表中的图23匹配(我们使用的是2节电池)


在充电电流感应电阻器之前、系统负载直接连接到电池。
我们 将使用的电池具有集成保护 IC、通过关闭低侧的一对 N 沟道 MOSFET、在各种故障条件下断开电池连接。

当存在良好的交流适配器、电池断开连接且存在系统负载时、BQ24170的行为如何?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    如上所示、如果在 TTC 引脚= GND 的情况下禁用终端、直流/直流转换器将该节点调节至电池稳压电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我有一个跟进问题:
    在此配置中、当超过已编程的交流适配器输入电流(ACSET)时、充电器会调节充电输出(SW)、从而使电池充电电流最小化。 由于系统连接在检测电阻(RSR)之前、因此不会直接调节系统电流。  
    如果我正确理解数据表(第9.3.13节"充电过流保护")、充电器仍会将总充电输出电流(流出 SW)限制为已编程充电电流或 MOSFET 峰值电流的160%、以较低者为准。 这意味着、如果系统从充电器自身汲取过多电流(例如在某些故障或瞬态情况下)、充电器不应被损坏。 如果充电器无法提供电流、则电池会进行补充。

    是这样吗?

    仅供参考、我附上了我们的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    如果充电器达到输入电流限值、降压转换器占空比将被钳位、以防止转换器拉取更多的输入电流。  输出电流流向最低电阻负载 ISYS、充电电流会自然减小。 如果 SYS 上有一个恒定的负载、按照 Efficiency = VSYS*ISYS/(VBUS*InputCurrentLimit)的预测、输出电压开始下降。  幸运的是、由于电池与负载并联、因此它将补充 ISYS 负载。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。