This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:在插入适配器进行充电时手动设置 Chargeoption 位

Guru**** 2520910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272885/bq24715-chargeoption-bit-manually-setting-when-plugging-in-the-adapter-for-charging

器件型号:BQ24715

您好、TI 团队、

当我们调试 BQ24715时,我们发现某些笔记本电脑在断电充电时可能无法充电,我们读取寄存器信息,发现当问题发生时 chargeboption 位[11]为1。  不过,普通笔记本电脑的 chargingoption 位[11]是0。

由于这个问题在只有很少数量的笔记本电脑的情况下可能发生, 我们想确认这个问题是否可以通过在插入适配器充电时手动将 chargeoption 位[11]设置为0来解决? 对此、您能给我们一些建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行深入研究、并在下周早些时候提供最新情况。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您的耐心。  

    是的, 将 chargeboption 位[11]设置为0应该可以解决这个问题。  

    此致、  

    A·克德尔