This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:bqStudio 的 DFFS 和 SREC

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270499/bq27441-g1-dffs-and-srec-from-bqstudio

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

是否可以从 bqStudio 为该器件获取 DFFS 和 SREC? 如果没有、是否有关于如何使用 GMFS 文件格式的任何信息?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    DFFS 和 SREC 会存储闪存信息。 由于此产品没有闪存、因此不适用。

    GMFS 文件格式相同、它存储 RAM 信息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    谢谢、我完全错过了这是一款 RAM 电量监测计。

    所以不需要 ChemID、对吧? 我对 RAM 测量仪表没有太多的经验、如果在《入门指南》之外有任何配套资料、您可以向我指出我会很感激的。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    RAM 测量仪表只能支持一些化学物质。 使用 GPCCHEM 工具确保其兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    目前尚不清楚 GPCCHEM 工具如何提供帮助。 从 TRM 中摘录的这些内容似乎使您无需为此电量计编程 ChemID:

    您能详细说明一下吗? 快速入门指南还未说明 ChemID: www.ti.com/.../sluuap7.pdf

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPC 返回有关 ROM 电量监测计中内置 ChemID 兼容性的信息。 因此、这不是要编程 ChemID、而是检查监测计是否适合特定的电池化学成分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    客户尝试通过 GPCCHEM 提交必要的文件、但收到包含以下错误的电子邮件:

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:未找到放电部分、请确保放电电流为负值 N_points= 2 0 0

    以下是文件。 据我所知、它们看起来配置正确、但我必须略去一些东西。 请告诉我我们做错了什么。

    e2e.ti.com/.../chem_2D00_ID_2D00_FULL.zip

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具无法处理放电结束时的正电流。 请确保在静止模式下放电后电流为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dominik、他很有效。 GPCCHEM 工具接受数据。

    不幸的是、现在我们遇到了另一个问题。 BQ27441-G1A 预编程的 ChemID 0x0128的结果显示37%的误差。 报告表明这可能是由于提交错误造成的。 有什么想法可能会导致什么原因?

    e2e.ti.com/.../chem_2D00_ID_2D00_FULL_2D00_report-921.zipe2e.ti.com/.../DSE_2D00_LIP545060_2D00_2050_2D00_PB01_2D00_MJ_2D00_HKxx_2D00_V19A_5F00_v3.pdf 

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是更新后的提交文件:

    e2e.ti.com/.../chem_2D00_ID_2D00_FULL-921.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将不得不把它分配给一位同事。 他很快就会回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我明天将更仔细地研究数据、但它总是会改善结果、如果电流和电压是干净的恒流放电、看起来共享的日志确实具有一些可能影响工具的尖峰和不规则性。

    此致、

    怀亚特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我在日志中唯一真正看到的是周期性电压和电流干扰。 还有其他具有更好匹配的 ROM 监测计版本、G1A 的误差相当高。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    从报告中可以看出,所有的 ROM 监测计都显示出不良匹配>14%。 或者我缺少什么吗?

    客户真的不想旋转他们的电路板、但如果有一个插件选项可以做得更好、他们会对其持开放态度。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    第一步是将最佳数据提交给 GPCCHEM 工具、该工具在考虑切换器件或更改设计之前没有噪声和尖峰。 如果他们有一些干净的数据、但该工具的误差仍然很大、请共享日志、我可以仔细研究一下。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    他们使用更好的数据再次运行、但仍然有相同的错误。 如果您能从日志中找出任何内容、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../sep22_2D00_chemID.zipe2e.ti.com/.../sep22_2D00_chemID_2D00_report.zip

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    Wyatt 已加入 Tbk。

    我快速比较了 ChemID 0x128 (默认)和报告2066中的最佳匹配项、DOD 误差超过40%。 绝对不兼容。  

    橙色为2066、蓝色为128。

    这个是312和2066。 它们都不兼容。


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的观看。 我想问题是、我不确定电池与默认化学成分之间为什么会存在如此大的误差。 这是一种非常典型的 LiCoO2电池、我明白这就是这种电量监测计的设计目标。 我仍然担心提交/测试有问题。 如果化学物质理论上相同(或至少相似)、为什么匹配距离这么远?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我在查看配置文件时、根据发送的新日志、可能无法正确选择列、您可以尝试更正此问题并查看是否有差异吗? 我也注意到并同意 Jose 所建议的 chem ID 错误太高。

    这在配置日志中:

    当前时基故障中使用的配置:
    处理类型= 2
    NumCellSeries = 1
    ElapsedTimeColumn=2
    VoltageColumn = 6
    CurrentColumn = 12
    温度列= 5

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我在配置文件中看到这一点:

    处理类型= 2

    NumCellSeries = 1
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn = 1
    CurrentColumn = 2
    温度列= 3

    e2e.ti.com/.../0216.sep22_2D00_chemID.zip

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    该电池似乎与默认化学 ID 不兼容、可能需要使用基于闪存的电量监测计。

    此致、

    怀亚特·凯勒