This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:在特定情况下运行

Guru**** 2529630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275089/bq25790-function-under-certain-situations

器件型号:BQ25790
  • 大家好、

客户有以下问题。

您能给我答案或意见吗?

[STATUS] 为2芯锂离子电池充电  

  • 情况1: 由 USB2.0 (PC)供电
  • Q1:充电是否可以限制在5V/0.5A?

  • CASE2: USB AC 适配器的电源(5V/2A)
  • Q2: 充电是否可以限制在5V/1.5A?

  • 情形3: 由 USB-AC PD 适配器供电
  • Q3: 是否可以将充电功率限制在10W ?

  • Case4: 10V 至16V 电源
  • Q3: 是否可以使用特定电源进行充电? 例如10W。

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    充电电流由充电电流 I2C 寄存器控制。  来自适配器或端口的输入电流由输入电流 I2C 寄存器控制。  上电时、通过 PROG 引脚电阻器将默认充电电流设置为1A 或2A。  输入电流寄存器设置为 D+/D- 引脚协商的值或 ILIM_HIZ 引脚上的电阻设置钳位的较低者。  D+/D-与 USB BC1.2和许多高压 DCP (如 QC2.0)兼容。  主机始终可以更改输入电流限制寄存器并通过 I2C 写入来禁用 ILIM_HIZ 引脚。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的支持。

    提醒一下、上述所有四种条件是否都可行?

    我知道、可以通过设置 ILIM_HIZ 引脚和 IINDPM 寄存器来调整输入电流限值。
    充电电流 I2C 寄存器是多少? REG06?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    是的、在主机配置输入电流限值和充电电流寄存器之后。 ICHG 为 REG0x03-0x04。

    此致、

    杰夫