This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:有关 TPS54160工作模式开关的问题

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275266/tps54160-question-about-tps54160-operating-mode-switching

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: TPS54260

您好、专家。

 如下图所示、我在《TPS54260手册》中找到了关于工作模式切换的说明、我认为要进入 DCM 模式、电流小于337mA 的这个电流值有点太大了、 但我没有在《TPS54160手册》中找到此电流阈值的说明、我想知道 TPS54160进入 DCM 模式的电流阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在自动模式下, 当0.5*i_ripp>io(负载电流)时,转换器将自动进入 DCM 模式。

    对于 I_RIPPLE、其值取决于 Vin、Vout、L 和 FSW、如下所示:

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 科林

    对于小电流、应该进入 DCM 模式、对于大电流、应该进入 CCM 模式、并且上面的响应应该是0.5* I _ripple < IO (负载电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。