This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:如何修改 UCD3138ALLCEVM150输出电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138ALLCEVM150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275673/ucd3138allcevm150-how-to-modify-ucd3138allcevm150-output-voltage

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好、TI 专家!

我们使用 EVM"UCD3138ALLCEVM150"和软件"UCD3138FW_LLC (UCD3138 LLC 半桥固件)"。
默认电压输出为12V。
如果我们要将12V 修改为11.5V:
(a)如何在软件代码库中修改?(不是 GUI)

(b)
C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_HB\system_defines.h
#61
#define VOUT (12.0)//目标输出电压

修改变量" VOUT "是否有效? 但是、如果我将代码库标记为" VOUT "、那么代码库仍然可以成功构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LLC 固件、您可以修改 在 PMBus_topology.h 中定义的参数 VOUT_0。 6144=12*2^9,如果改为11.5V,则应为11.5*2^9。  

    它应该与 UCD3138 LLC 半桥固件类似。

    此致、

    许美