This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于在500mA 上实现24VDC 输出的降压/升压转换器

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270312/buck-boost-converter-for-24vdc-output-at-500ma

主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!

我们有一款产品要求在18-32VDC 的输入范围内运行。 有一个螺线管使用300mA 线圈电压工作、因此我要寻找降压/升压转换器。 Webench 电源设计器中有一些解决方案可用、但需要定制的电感器/变压器。相反、如果您有任何解决方案只能使用现成的组件正常工作、请告知我。

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以考虑采用 LM5160的 Flybuck 设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    我在 Webench 中找到了合适的解决方案。 谢谢你的支持!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。