This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:电感尺寸对输出电压的影响

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274127/lm3485-the-influence-of-inductance-size-on-output-voltage

器件型号:LM3485
主题中讨论的其他器件:LM3489EVAL

你好!

1.输入电压为24V、输出电压为3.6V;

请帮助确认电感大小对输出电压的影响。 我们使用了两种品牌的电感器、一种的电感测量值为43uH、另一种的电感测量值为47uH。 结果是43uH 的电压接近3.6V、而47uH 的电压接近3.72V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否说对于输出功率电感器之外的相同确切原理图元件、您会获得两个不同的输出电压调节点(43uH 得到3.6V)和(47uH 得到3.72V)? 这个也在同一个板上吗?  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy:

     在同一电路板上、有两个不同的输出电压调节点(43uH 产生3.6V 电压)和(47uH 产生3.72V 电压)   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设反馈分压器网络相同、输出调节会在不同的电感器之间发生变化、没有具体的原因。 输出电压调节点由顶部和底部反馈电阻器设置、并遵循与电感值无关的公式1:

    我建议在 LM3489EVAL 板上进行测试、并根据您的值配置组件以评估此器件。  

    您能否尝试这样做并返回给我了解结果?

    这是为了避免 PCB 布局出现任何问题。  

    https://www.ti.com/tool/LM3489EVAL

    此外、对于具有不同电感值的两种配置、最好对 VOUT 和 SW 进行波形测量、以查看开关行为是什么样的。

    此致、

    吉米