This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:PMBus 读数远高于标称电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274331/tps40422-pmbus-reading-much-higher-than-nominal-voltage

器件型号:TPS40422

您好、TI 专家!

在通过 PMBus 持续监测 TPS40422输出电压(间隔为1分钟)时、随机观察到高电压尖峰。

2.5V 输出示例:

2023/07/30 19:50:29 A-TPS1-1超过阈值(范围:2375mV - 2625mV)、电流读数:2830mV

2023/07/30 19:51:29 A-TPS1-1读数(2494mv)处于阈值范围内(范围:2375mV - 2625mV)

我们在配置文件中将 OV 阈值设置为12.5%。

这是否因 PMBus 读取精度而被预期? 如果没有、 TPS40422的 OVP 机制是什么? 如果发生真正的 OV、该电源轨是否会关闭?

同一设计中有多个 TPS40422、不同的电压轨上也发生了类似问题。

请分享您对此的评论。

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是示波器监控的输出以及

    2-在1分钟的间隔内是否有负载阶跃?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不,这种情况发生在客户现场。

    2.系统持续运行,假设无负载步进。

    3.根据数据表、当发生过压时、高侧 MOSFET 会关断、低侧 MOSFET 会被锁存以便对输出电压进行放电、直到输出电压在 PGOOD 窗口内为止。 这意味着控制器不会关闭输出(两个 MOSFET 都关闭)、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们捕获的电压波形。

    第一个选项用于1V 的输出电压、第二个选项用于1.5V 的输出电压、这两个选项都由 TPS40422生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多少电路板具有此行为? 能否发送原理图进行审核?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FA 团队报告 在"几个"板上发现了类似问题。

    这是1V/1.5V 原理图。

    e2e.ti.com/.../7875.TPS40422.pdf

    更多日志以供您参考。

    2023/09/18 11:02:07 A-TPS3-1超过阈值(范围:970mV - 1050mV)、电流读数:869mV

    2023/09/18 11:03:07 A-TPS3-1读数(994mv)处于阈值范围内(范围:970mV - 1050mV)

    2023/09/18 22:21:11 A-TPS3-2超过阈值(范围:1425mV - 1570mV)、电流读数:1298mV

    2023/09/18 22:22:11 A-TPS3-2读数(1486mv)处于阈值范围内(范围:1425mV - 1570mV)

    2023/09/19 01:41:03 A-TPS2-2越过阈值(范围:1425mV - 1570mV)、电流读数:1292mV

    2023/09/19 01:42:03 A-TPS2-2读数(1476mv)处于阈值范围内(范围:1425mV - 1570mV)

    2023/09/22 09:28:05 A-TPS2-2越过阈值(范围:1425mV - 1570mV)、电流读数:1976mV

    2023/09/22 09:29:05 A-TPS2-2读数(1478mv)处于阈值范围内(范围:1425mV - 1570mV)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常。 是否报告了任何过流 IOUT_OC_故障? 客户能否在标称负载电流下测量环路?

    此致