This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:它不能在 TINA-TI 中使用 TPSM82903 SPICE 模型。

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902, TPSM82903, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273701/tpsm82903-it-doesn-t-working-tpsm82903-spice-model-in-tina-ti

器件型号:TPSM82903
主题中讨论的其他器件:TPSM82902,, TINA-TI

您好!

我正在检查 TPSM82902以进行电源模块开发。

TINA SMPS 项目中没有 TPSM82903、因此我从官方 TI 网站下载了.lib 文件、并尝试使用"新建宏向导"将其应用于 TINA。

它看起来不起作用。
我附加仿真数据。

此致、

荣汉

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Younghan:

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,宋

    您可以在 TI.com 上的产品页面中使用 PSpice 模型。

    https://www.ti.com/product/TPSM82903#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张。

    您提到的 TPSM82903 (与 TPSM82902类似)不能与 TINA Spice 一同使用。

    [图1]

    [图2]

    [图3]

    [图4]

    [图5]

    如您所知、它不起作用。

    我认为 TPSM82902和 TPSM82903的仿真模型似乎不起作用。

    您能否回复一下在 TINA Spice 中运行的模型?

    此致、

    荣汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xueliang 将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宋

    我不确定您要将什么文件导入到 TIA-TI、但您导入该文件的步骤看起来是正确的

    建议下载 PSpice 软件以运行 pspice 模型 clink。 OPJ、打开的屏幕如下所示、  

     

    此外、您还可以通过链接 https://flamessw.design.ti.com/ReleaseMessages/simplis/relmsg_simplis.html 下载 simplis 软件、然后下载 simplis 模型运行。 我们通常使用这两个软件进行仿真、这优于 TINA-TI。 我通常更倾向于将 simplis 用于仿真、因为它运行得更快! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您解决了我的问题。

    谢谢!!