This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:TPS7A5201QRGRRQ1

Guru**** 2521320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275630/tps7a52-q1-tps7a5201qrgrrq1

器件型号:TPS7A52-Q1

大家好、

本查询关于 TPS7A5201QRGRRQ1 LDO、

 当不需要电源正常功能时、是否建议将 TPS7A52-Q1的电源正常引脚(引脚4)保持开路?

Q2)如果 PG 引脚保持开路并且未根据数据表中的建议拉至输出、会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourav:

    否 PG 引脚不需要保持悬空(开路)、实际上、如果不需要 PG 功能、我们通常建议将 PG 短接至 GND 以获得更好的热性能。  

    如果 PG 引脚悬空、LDO 的行为不会有任何变化(明显的事实除外、即用户无法使用电源正常功能)。