This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:UCC28911原理图和布局优化

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272283/ucc28911-ucc28911-schematics-and-layout-optimisation

器件型号:UCC28911

你好  

我正在设计一个8W 隔离式电源、要集成到物联网设计中  

我渴望得到 UCC28911参考设计的启发

请帮我优化尺寸并验证原理图和布局

此致


e2e.ti.com/.../5722.Schema.PDF
e2e.ti.com/.../FABRICATION.PDF

e2e.ti.com/.../4375.Assembly.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    感谢您在 UCC28911上查询。

    您能告诉我初级磁化电感、以便我查看原理吗? 另请注意输入电压范围。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    感谢您的回复
    我们有230VAC +-15%的输入电压

    目前、我将使用 Wurth 750315369或等效器件

    如果我们的应用对设计有任何影响、则我们的应用是存在污染等级2的 OVCIII  

    期待您的反馈  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想通过微控制器以隔离的方式测量输入交流电压、从而保持器件的电隔离

    您有什么解决方案吗?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaid:

    我已检查了原理图、看上去一切正常。

    只有几个问题,但没有什么好的。 8W 时的峰值电流接近0.5A。 因此、所需 Lm 为2*P/(Ipp^2*FSW)、接近750uH。 选择825uH 可行、但在满载运行时可能会轻微降低 Fsw。

    Cout 所选电容为1.2mF。 根据0.5A 阶跃负载的瞬态要求、我建议将其增加到1.6mF 至2mF。 如果您需要 bigget 步进瞬变、例如、在0至1.5A 范围内、电容器可能必须是此值的2.5倍。

    确保 R6和 R7接近29.35k、根据测试时的性能、可能需要非常小的调整。

    我建议添加一个与缓冲电容器并联的电阻器、该电容器接近100k、因为这将有助于快速重置泄漏电流。 还可以在次级二极管上连接一个电阻器和电容器、因为这有助于消除辅助绕组波形尖峰。

    有关隔离式感应的问题、您将需要隔离式放大器。 以下应用手册将对隔离式放大器的产品系列及其在隔离式感应中的应用有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt827/slyt827.pdf?ts = 1695222572665&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Isolated%20voltage%20measurements%20help%20optimize,data%20across%20an%20isolation%20barrier

    如果您需要有关隔离式感应的任何帮助、请随时发表此主题的帖子、因为此帖子将会被转发给正确的专家。

    如果您对电源有任何后续问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Harish 的反馈  

    我更新了原理图,但没有找到100K 电阻(在220V 的输入或输出电容器上)的放置位置。

    我添加了第二个1、2mF 电容器、因为我们的目标是实现10年的生命周期  

    我通过一个1330K 电阻器来更改430K 电阻器、从而得到一个29、33K 的等效电阻器

    我添加了电压和频率测量块,您认为它能不会影响隔离吗?  

    再次感谢您提供的支持  

    此致

    e2e.ti.com/.../0726.Schema.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    感谢您发送原理图更新。

    我认为所有的更新看起来不错。 应能进行隔离式电压测量。

    我是指在需要时在 C2上放置一个100k 的电阻器。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Harish 的支持

    与此同时、我的老板让我在这种电源的微型版本上工作、

    你有任何解决方案或提示,以缩小它?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    谢谢你的答复。

    以下是 UCC28911的参考设计列表。 您可以检查布局以确定哪种布局适合您

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28911&tlogy=Flyback,Flyback-%20DCM,Flyback-%20Quasi%20Resonant,Flyback-%20Non%20Sync,Flyback-%20Active%20Clamp,Flyback-%20CCM,Flyback-%20Integrated%20Switch,Flyback-%20Transition%20Mode,Flyback-%20Synchronous,Flyback-%20Multiphase,Flyback-%20PFC

    TI 可能没有等效的产品、但这些参考设计应该是开始优化的好地方。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../750371745r00-Prelim-Spec-Sheet.pdf

    你好  

    我从 Wurth 那里得到了该优化反激式变压器的提议、  

    请您确认它是否能与经过验证的设计一起使用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:
    谢谢你的答复。
    您之前分享的输入电压规格为230VAC、容差为15%。 因此、假设运行期间的最小电压接近200Vac、最小恒压电压接近175V、我们可以按如下方式计算 NPS 和 NPA:
    TR=2us、假设 fsw=100kHz、dmax = 0.49 (大约)
    NPS = 0.49*175/(0.413*(5+0.5)= 37
    NPA = NPS *(Vocc (min Vf)+Vddoff+Vd_aux)= 37*(2+0.35)/(7+0.5)=12

    因此可能需要仔细检查这些内容。 我看到 Wurth 变压器的最小额定电压为260Vdc。 但根据您的规格、恒压电压可能远低于该值。  

    此致、

    哈里什