尊敬的 TI 团队:
当 BQ25616JEVM 处于充电器模式时,在 STAT 引脚获得了另一个频率(除了1Hz /H/L ) 。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
当 BQ25616JEVM 处于充电器模式时,在 STAT 引脚获得了另一个频率(除了1Hz /H/L ) 。



您好、Rence:
您观察到的情况与 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁来指示故障情况不同。
对于无电池的情况、STAT 引脚的行为符合预期。 它在"正在进行充电"和"充电完成"之间反复转换。 因为没有连接电池、所以在很短的时间内就会发生这种情况、但 BQ25616J 仍会为 BAT 引脚输出电容器充电、就好像它是一个非常小的电池一样。
如果您有任何进一步的问题、敬请告知。
此致、
加勒特
尊敬的 Garrett:
我们可以通过 spec 找到这种行为、其中?(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25616.pdf?ts = 1695802328540&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)
谢谢
您好、Rence:
数据表未详细描述该行为、因为不建议在未连接电池的情况下启用充电。 STAT 信号在引脚功能说明中提到的"充电正在进行"和"充电完成"这两种标准状态之间切换。
下面链接的常见问题解答更详细地描述了该行为。 虽然未提及 BQ25616J、但 STAT 引脚架构是相同的。
此致、
加勒特