Other Parts Discussed in Thread: BQ25710
您好、先生
使用 BQ25710时、我们遇到了一个峰值功率模式问题。
我们将 REG0x3F (6000):4800mA、
REG0x33 (0AFC ): Ilimit2=110%*Ilimit1= 1.1*4800=ICRIT 5280mA =110%* 5808mA,
当 REG0x31(323A)稳定时, 我们启用峰功模式、TOVLD 1ms、Tmax 20ms。

所以,当输入电流超过4.8A 时,它应该应用于 Ilimit2 5.2A 1毫秒,然后输入电流降回4.8A ,而电池在同一时间开启放电,直到 Tmax 完成,对吗?
但测试波形显示它始终保持 Ilimit2 31ms 不为1ms ,而电池放电装置31ms 不为29ms (Tmax-TVOLD), 您会不会帮助检查它?
(PS:实际电流值比设定值低0.2A)
谢谢!