This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:GPIO 事件1:PlugEvent

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274829/tps25750-gpio-event-1-plugevent

器件型号:TPS25750

出于某些原因、我们正在使用的 SOM 需要一个 USB_OTG_VBUS 信号、该信号通常直接连接到5V 系统的 VBUS。

因此、此系统中的 VBUS 上有5V 至20V 电压、我想我可以连接 GPIO Event#1 (PlugEvent)-"发生插头事件(连接状态)时置位为高电平"

<-这是否意味着只要插入 USB-C 电缆且 VBUS 接通、GPIO 就处于高电平? 或者只是在开始期间直到它被清除.../不管什么("已发生"让我担忧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="577701" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274829/tps25750-gpio-event-1-plugevent "><-这是否意味着只要插入 USB-C 电缆且打开 VBUS、此 GPIO 就处于高电平? 或仅在开始时直到被清除.../不管什么("已发生"让我担忧)?

    是的。  GPIO 将保持高电平。

    此致、
    克里斯