This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410:内部输入电容器的容量

Guru**** 2519300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275145/lmq66410-capacity-of-internal-input-capacitors

器件型号:LMQ66410

尊敬的支持团队:

LMQ664x0的两个内部输入电容器中每一个的容量是多少?

图中显示了一个系列、但您确定吗?

内部自举电容器为0.1μF、但容量是否相同?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我们应遵循数据表中关于 Cboot 确实有两个串联电容器的说明。

    我认为 内部自举电容器的总体容量是0.1μF、而不是每个电容器。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:
    感谢您的答复。

    我不是要问 CBOOT、而是要问 VIN 上的旁路电容器。
    ・两个电容器的每个电容是多少?
    ・串联还是并联?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice

    很抱歉误解、对于旁路电容器、您可以看到以下说明:

    B、R

    科林