This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:连接顺便 UCD3138PFCEVM-026和 UCD3138ALLCEVM150

Guru**** 2504835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PFCEVM-026, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273903/ucd3138pfcevm-026-connection-btw-ucd3138pfcevm-026-and-ucd3138allcevm150

器件型号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他器件: UCD3138ALLCEVM150

您好、TI 专家!

UCD3138PFCEVM-026具有一个用于与辅助器件通信的 UART (uart1)。
如果我使用 UCD3138PFCEVM-026 (PFC)和 UCD3138ALLCEVM150 (LLC)作为主要和次要用途、是否"有必要"将两者与"UART"进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、您需要进行连接。  主 Rx --次 Tx,  主 Tx --次 Rx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 HW 「 Primary Rx -- Secondary Tx,  Primary Tx -- Secondary Rx。」,我是否需要启用/配置任何软件、固件或参数设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 配置已就绪。 但您需要编写应用级代码来传输所需的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「您需要编写应用程序级代码来传输」

    这正是我想知道的:

    (a)我必须 在要传输的应用程序级代码中编写什么内容?  

    (b)   「我没有在应用程序级代码中写入任何内容,只需连接 HW   」主 Rx --次 Tx,主 Tx --次 Rx, 它们(UCD3138PFCEVM-026 (PFC)+ UCD3138ALLCEVM150 LLC )是否运行良好?

    (c)您能否向我展示(提供链接)  "编写应用程序级代码以进行转让"的必需工具的指南或介绍?

    此致!

    塔尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 UART 通信的必要指南、这实际上取决于您是否要在 PFC 和 LLC 之间传输某些数据、例如上电/断电情况、电压数据、故障数据等。

    此致、

    许美