This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:有关 LM3405A 的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274976/lm3405a-question-about-lm3405a

器件型号:LM3405A
Thread 中讨论的其他器件:TPS923655

您好:

我们有一个之前选择为 LM3405axmk 的 IC、其最大电流为1A、输入为5V-22V、具有线性降压。

我们以前通过一个3V LED 输入5V、但现在我们需要使用四个 LED 进行输出。 输入仍为5V。 是否有推荐的升压恒流解决方案? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以查看 TPS923655。 但是、客户应确保 在使用 TPS923655时、输入电压始终不会降至4.5V 以下。

    此致、

    周老师