This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于两节3.7V 锂离子电池的高效负载共享解决方案

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM66200, TPS22948, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266385/efficient-load-sharing-solution-for-dual-3-7v-li-ion-batteries

主题中讨论的其他器件:LM66100LM66200TPS22916

尊敬的德州仪器团队:

我目前正在与一个客户参与一个项目、该项目需要在两个3.7V 锂离子电池之间进行高效的负载共享。 为了优化电源管理并最大程度地减少此过程中的损耗、我希望获得您对合适的德州仪器 IC 或解决方案的指导和建议。 您能就适用于此应用的最合适组件或解决方案向我提出建议吗?

感谢您的宝贵帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    欢迎使用 E2E!

    每个电池路径的电流电平是多少?  

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的热情欢迎和快速响应。

    我的应用中每个电池路径的电流电平如下:

    • 电池1路径:10 -30mA
    • 电池2路径:10 -30mA

    我还应该说明的是、这些电池将在游戏控制器应用中使用。 如果您需要任何其他信息、或者在选择适当的负载共享解决方案时我应该考虑哪些特定参数、请告诉我。

    此致、  
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    遗憾的是、我们目前还没有与理想二极管控制器或功率开关之间实现负载共享解决方案。

    但我感兴趣的是、考虑到总负载电流非常低、20 -60mA 三相产品中的负载共享为何如此重要、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我们目前正在处理两种不同的设备、每种设备都配备有自己的微控制器(MCU)和电池电源。 作为参考、我们将这些系统指定为系统1和系统2。

    但是、我们正在探索将这两个器件组合在一起的可能性、该方式利用两个电池的组合电源从系统1为单个 MCU 供电。 值得注意的是、将这些器件组合在一起时、器件的一个电池可能具有比另一个更高的电压电平。 因此、我们的目标是采用理想的二极管 ORing 来利用高压电池提供的电力、直到达到平衡、这时两个电池都将平均放电。

    我提供了一个简化图来说明此概念、

    对于您对此设计提出的任何反馈或芯片建议、我们将不胜感激。 您在这方面的见解和专业知识将是非常宝贵的。

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    感谢您分享有关要求的更多信息。 根据您的描述、我们可以明白您只需要一个 ORing 控制器/器件。  

    对于应用中的电压和电流电平3.7V 和60mA、您可以考虑使用2个 LM66100或1个 LM66200 在 两个电源之间实现 ORing 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    事实上、共同的组成部分符合我们的要求、非常感谢您在这方面的指导。

    我对此有几个问题:

    我查看了 LM66200数据表、但无法找到与 LM66100中涵盖的此特定场景相关的信息。 这种情况会在我们的应用中经常发生。


    此外、我正在考虑采用一种涉及单个 LM66100和外部 MOSFET 的替代方法、如下所示。

    这将简化设计、但我对潜在的缺点很好奇、尤其是考虑到电池最终可能会达到相同的电压电平。

    非常感谢您对此问题的见解。

    感谢您的帮助。

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    我会让 支持  LM66100的团队就您的问题发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。

    您好、Sharu:

    如果输入电池的电压非常接近、可能会出现器件在电池之间振荡的问题。  在我开始与您讨论此问题的解决方案之前、我想在您身后提出另一个想法、看看这是否更适合您的应用。

    LM66x00器件一次只允许一个输入处于活动状态。 您能否使用具有反向电流阻断功能的负载开关、例如 TPS22916 或 TPS22948 ? 可以并行使用两个器件、当一个输入大于另一个输入时、较小输入的器件可以激活反向电流阻断功能。 当两个电池的电压相等时、反向电流阻断功能将被停用、而两个输入将同时处于工作状态。 它与下面描述的设置类似:

    此解决方案适合您的应用、还是您更喜欢使用 LM66100?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我对你的迅速反应表示赞赏。

    如果我理解正确、您建议的方法与下图类似

    这似乎是 一个明智的解决办法,我不认为它不应适用于我们的具体案件的直接原因。

    根据该建议、我们正在考虑在 TPS22916和 LM66100中进行测试、以确定哪个选项最符合我们的要求。 这两种选择对我们的应用都很有希望。

    感谢您的见解和指导。

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    是的、该电路是我上述内容的准确实现。

    如果您有任何其他问题、或者我们可以为您进一步提供帮助、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    到目前为止没有其他内容。  
    谢谢您、Patrick 和参与本主题的其他所有人。

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到了一个与该电路类似的问题。

    请通过链接查看我的帖子

    e2e.ti.com/.../lm66100-lm66100-ideal-diode-is-not-working-as-expected