This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:EP

Guru**** 2510415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273640/ucc2801-ep-ucc2801-ep

器件型号:UCC2801-UCC2801 EP

您好!  

我正在使用 UCC2801QDRP 进行其中一个设计、我想通过  UCC2801MDREP 对其进行更改。 两个版本之间唯一的区别是温度范围、UCC2801QDRP 为-40至125°C 、UCC2801MDRP 为-55至125°C。

我 想知道:

  1. 除了保持温度之外、 与 UCC2801QDRP  版本相比、UCC2801MDREP 有什么呢?  
  2.  UCC2801MDREP 版本是否经过特别测试?
  3. 至于 UCC2801MDREP  版本、我想知道 UCC2801QDRP 是否 符合-55°C 至125°C 的要求。

目的是找出 UCC2801QDRP 和 UCC2801MDREP 之间的差异。

感谢您的支持。

此致。  

莫哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moha:

     器件型号差 Q 和 M 是 温度范围指示器。 UCC2801QDRP 与 UCC2801MDRP 之间没有其他区别。

    UCC2801QDRP 与 UCC2801MDRP 是相同的芯片、并经历了与-55C、25C 和125C 相同的测试流程。 因此、您可以 对 UCC2801QDRP 施加压力、使其达到-55C。

    此致!

    克莱尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire、您好!  

    感谢您的回答。

    我在您的资格总结上进行了验证、令我们感到有点惊讶的是、在 UCC2801QDRP 和 UCC2801MDREP 版本上执行的测试之间没有任何差异。  

    如果 两个版本具有相同的测试。 如果我们使用 UCC2801MDRP 而不是 UCC2801QDRP 版本、我们将获得什么? 什么?

    如果两个测试都进行相同的测试,您是否有两个具有不同温度范围的版本? 正如您所说的、两个版本之间没有区别。

    为什么我要问您这些问题、是 UCC2801QDRP 不公正地进行了制动、即使是温度引起了应力。 但您的答案和我的搜索结果要求我们审查我们的反思,因为两个版本都接受相同的测试。

    感谢您的支持。

    此致、  

    莫哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moha:

    我不确定 TI 为什么这么做、 这款器件非常老旧、历史悠久、我无法追溯到适合联系的人。 但我可以确保我提供的数据是准确的、并且两个器件都可以承受-55°C 的应力。 我已经回答了您的初始问题、因此我将结束本主题。 如果有任何其他问题、请随时提交另一个 E2E 主题。

    谢谢。

    克莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire、您好!  

    两个组件具有相同的认证?

    此致、

    莫哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在本网站上查找质量、可靠性和封装信息来比较两个方面: 质量、可靠性和封装数据下载| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2801-UCC280| EP 购买 TI 器件| TI.com

    UCC2801-UCC280| EP 购买 TI 器件| TI.com

    ^两款器件的更多产品信息。 希望这对您有所帮助。