This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:PWRGD 引脚输出低电平、无器件输入电压

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275009/tps54260-pwrgd-pin-output-low-without-device-input-voltage

器件型号:TPS54260

您好-  

我有一个 使用冗余降压转换器为通用3.3V 节点供电的架构。  

在一种情况下、我们移除 TPS54260的输入电压-通过另一个电源为连接的输出供电。  

在这种情况下、TPS54260的 PWRGD (在输入引脚上为0V)仍然能够将其置为低电平。 我知道逻辑(UVLO)会将开漏 FET 打开-并置为低电平、但内部电路如何仍通过 VIN 引脚上的0V 电压供电?  

我在此转换器上没有看到偏置功能、但 TPS54260是否仍能够通过 FB 节点上的电压为其内部关断/控制逻辑供电?  
是否可以通过某种方法在电路添加有限的情况下使用0V 输入禁用此 PWRGD 功能?  



 非常感谢您的观看!  

-瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    HSFET 具有固有的体二极管、如果 Vin 位于 SW 以下的二极管压降(或 VOUT 作为电感充当直流短路)、则该二极管可以导通。

    为确保 PWRGD 未激活、您需要做的就是确保 Vin 不会充电至超过0.95V 典型值。

    可以使用二极管或输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿马歇尔-谢谢你的回应!  

    完全正确- HS 体二极管上的3.3V 电压支持此 PGOOD 逻辑。  


    二极管- OR'ing 将是理想选择-很遗憾、我们在当前项目中没有该选项。  
    我想我们只需列举一些要点、消除这个 PGOOD 信号对下游运行的影响。  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、Ryan。

    好的。