This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒定电流/恒定功率电子负载 IC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273710/constant-current-constant-power-electronic-load-ic

主题中讨论的其他器件:TPS55288OPA192

您好!

我正在设计一个电子负载、这种电子负载将提供恒定电流、恒定电压和恒定功率、并由电源/电池组/直流/直流转换器进行恒定功率吸收。 我浏览了 TI 的产品目录、找不到任何 IC。 我的预期最终产品与此类似: https://youtu.be/VwCHtwskzLA?si=ccUQzT3nDvqxTnvR。  

我们的预期控制器可在理想情况下控制主机控制器通过 I2C 传输的电流或功率。 例如、我们正在使用 TPS55288 (TI) IC (可以执行恒定电流/恒定电压降压/升压)设计具有恒定电流/恒定电压功能的源。

1)您能建议是否在 TI 目录中有任何 IC 实现电子负载的此功能(具有 I2C 可编程电流和功率)?

2)如果不是 I2C 可控制的 IC,是否有任何 IC 可以使用可编程基准和数字电位计进行 CC/CP 负载放电?

3)如果不是,你能建议任何良好的参考材料,以构建一个电子负载利用现成的组件,如运算放大器和 MOSFET 没有 MCU 但可编程的 CC/CP 限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    感谢您的联系。

    TPS55288可通过 I2C 编程、但只能由电源供电、我认为不适用于电子负载应用。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的澄清、您知道 TI 的任何其他能够提供我们列出的功能的 IC 吗? 如果您能分享一些关于电子负载设计的应用手册、那将非常有帮助。

    谢谢。此

     

    致、 瓦伊布哈夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我会检查一下、稍后再回复。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    很抱歉、我没有找到 关于如何设计电子负载的太多信息。 有关 OPA192的话题可能对您有所帮助。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    您共享的链接没有打开,显示"page not found"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    抱歉、我看到客户在可编程电子负载应用中使用了 OPA192、请提交有关 OPA192电子负载应用的新主题。

    BRS、

    布莱斯