This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55386:生命周期状态

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55386, TPS55383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274644/tps55386-lifecycle-status

器件型号:TPS55386
主题中讨论的其他器件: TPS55383

该零件在网站上看起来是活跃的、您能告诉我该零件的生命周期状态(YTEOL)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankalp:

    是的、它在 TI.com 上处于活跃状态。 您能否在此处告诉我您的担忧、以及您是否想在生产线结束时知道?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我想知道年到寿命结束(YTEOL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankalp:

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankalp:

    1.您现在是否正在使用 TPS55386、或者您计划在未来使用它?

    2.双通道器件是必须要求还是两个分立式降压? 请告知我们您的要求:VIN、VOUT、IOUT 或其他需求。

    3.您可以在此网站找到: 产品生命周期|质量政策和规程| TI.com

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 设计中使用了 TPS55383、但它很快会被淘汰。 因此、我们计划将其替换为 TPS55386。

    输入 Vin 15V、输出3.3V (1A)和5V (0.5A)。

    请告诉我、您是否有  TPS55386之外的任何 TPS55383替代产品。  

    此外、我还想知道  TPS55386下线的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankalp:

    输入电压的范围是多少?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压- 10V 至18V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankalp:

    我推荐 使用2个 TPS62932 来获得 输入 Vin 15V、输出3.3V (1A)和5V (0.5A)。 它是采用 SOT-583封装的3.8-30V 输入、2A、200kHz 至2.2MHz 的低 IQ 同步降压转换器。

    谢谢并亲切地让我们知道任何不清楚的事情。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 th 输入、如果有任何疑问、我会及时回复您。   

    您能告诉我 TPS55386一端的情况吗?  我 是否应该将其视为 TPS55383的集合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankalp:

    让我来检查一下、然后给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankalp:

    您能给我发送一封电子邮件 lucia-gao@ti.com 吗? 我们来讨论一下。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚