This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089:两个50% PWM 信号(+/-180度)、具有手动死区时间控制

Guru**** 2813105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273496/ucc28089-two-50-pwm-signal--180-degree-with-manual-dead-time-control

器件型号:UCC28089

大家好、  

如标题所示、该芯片是否可支持两个具有手动死区时间控制功能的50% PWM 信号(+/-180度)?

等等。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    当然需要。 此器件旨在提供最大占空比均为50%且具有可编程死区时间的互补信号(180度相移)。 要对开关频率和死区时间进行编程、请使用引脚 CT 和 DIS。 请参考第5页和第6页来设计这些参数。

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我不清楚该部件的 clk 计算方法。

    如果我们需要具有3%死区时间的60Hz PWM 信号(+/-180度)。 我们如何设计 CT 和 DIS 引脚 R/C?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    使用第7页中显示的一阶公式。 一些注意事项:

    -Tdischarge 是驱动器信号(OUTA 和 OUTB)之间的死区时间。

    -振荡器频率 fosc 是开关频率 fs 的两倍。

    参数:

    fs=60Hz;fosc=120Hz;Tdischarge =(0.03)*(1/120Hz)

    方程:

    1.36*rb*CT=放电

    5.9/[(Ra+8*Rb)*CT]= fosc

    您可以开始设置 Ra 值、然后计算 Rb 和 CT 值。 以下是适用于您的案例的一个示例:

    CT = 200pF;rb = 920 Ω;Ra = 238.5k Ω

    请注意、这些值在实际值的+/-20%范围内。 建议测量 SYNC 引脚的充电和放电时间以对其进行验证。

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。