This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:ADCIN

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273505/tps25750-adcin

器件型号:TPS25750

您好、TI!

我对 TPS25750D 的使用有疑问:

我们希望 TPS25750D 只能用作接收装置、其负载只能在20V/5A 模式下工作。

应如何设置 ADCIN1和 ADCIN2。 我们不想使用 EEPROM。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:  

    我已经对其进行了调查、并将在周一提供 EOB 的更新。

    此致、  

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    请参阅 表9-5使用 ADCIN1和 ADCIN2的器件配置:


    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Christian

    NegotiateHighVoltage 模式是否根据适配器的最高电压输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    协商高电压模式输出是否根据适配器的最高电压?

    TPS25750将协商以接受供电器件提供的最高功率协议、最高可达20V。

    此致、

    克里斯蒂安