This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080EVM-147:TPS61080替代产品

Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273123/tps61080evm-147-tps61080-alternative

器件型号:TPS61080EVM-147
主题中讨论的其他器件:TPS61080TPS61046

大家好。 我设计了一个采用 TPS61080的电路、发现它现在已经过时了。 您是否可以推荐任何替换它的东西?最好是引脚替换/封装或任何我可以改用的非常相似的东西。 另外、我似乎无法找到它的数据表。 您能给我发送一个链接吗、或者请向我发送数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadir、

    很抱歉我没有找到数据表。  下周末我会仔细检查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    我已找到数据表、但请确认器件是否已停产以及您建议的替换器件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    也许 Fergus 可以帮助回答这个问题。 您可以 首先显示您的应用要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我假设 您正在寻找一种在典型电压下具有负载断开功能的器件。

    TPS61046适用于负载断开功能。

    TPS61046采用 WCSP 封装的28V 输出电压升压转换器数据表(TI.com)

    如果您有频率、SS 功能等其他要求、请告诉我。

    此致

    费格斯