This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:关于电流限制

Guru**** 2581145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274694/lm27762-about-current-limiting

器件型号:LM27762

大家好、

Vin 引脚似乎具有500mA 的电流限制、但当器件实际运行时、浪涌电流未限制在500mA。
在施加限制之前是否存在延时时间?
另外、允许多大的浪涌电流?

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    您是否测量或仿真了浪涌电流? 您是使用标准 EVM 还是定制电路板?

    通常、输出会相当快地斜升至目标值、这会消耗浪涌电流。

    如果您的应用可以承受您看到的这种浪涌电流、那么应该不会有问题。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的回复。
    我这次测量的电路板是定制电路板。
    系统正常、所以如果设备没有问题、我的问题就解决了。

    此致!