This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710峰值功率模式行为异常

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262728/bq25710-bq25710-peak-power-mode-behavior-abnormal

器件型号:BQ25710

您好、先生  

使用 BQ25710时、我们遇到了一个峰值功率模式问题。

我们将  REG0x3F (6000):4800mA、

      REG0x33 (0AFC ): Ilimit2=110%*Ilimit1= 1.1*4800=ICRIT 5280mA =110%* 5808mA,  

 REG0x31(323A)稳定时, 我们启用峰功模式、TOVLD 1ms、Tmax 20ms。  

所以,当输入电流超过4.8A 时,它应该应用于 Ilimit2 5.2A 1毫秒,然后输入电流降回4.8A ,而电池在同一时间开启放电,直到 Tmax 完成,对吗?

但测试波形显示它始终保持 Ilimit2 31ms 不为1ms ,而电池放电装置31ms 不为29ms (Tmax-TVOLD), 您会不会帮助检查它?

(PS:实际电流值比设定值低0.2A)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenlei,

    您的运行条件是什么? 您将 VBUS 和 VBAT 设置为什么、VSYS 上的负载电流是多少?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    VBUS 为20V,VBAT 取决于电池(9V~13.2V),VSYS 设置为9.2V。

    VSYS 上的负载是从11a 瞬态到2A ,高负载时间 30ms ,轻负载时间20ms。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenlei,

    从示波器捕获和寄存器可以看出、它看起来不是处于峰值功耗模式、它看起来就像是在高负载期间进入补充模式、然后在轻负载期间充电。  

    以下是器件进入峰值功率模式的两个示例。 我建议尝试禁用 PKPWR_VSYS。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenlei,

    我将继续、关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请打开新的 E2E 主题。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    对于前一个问题,我们发现当我们将 0x33H ILIM2_VTH 设置为除110%以外的其他百分比,例如200%或130%时,峰值功率模式可以很好地工作。

    你会帮助检查它是否是相同的在你身边? 如果设置 ILIM2=110%*IDPM,则峰值功率模式不起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenlei,

    让我来调查这个问题。 我会尽快回复您。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenlei,

    我已在实验室中检查此问题。 您的观察结果是正确的。 IDPM 的110%上的 ILIM2无法正常工作。 我们将相应地更改数据表。  

    此致、

    穆尼尔