This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:98%的负荷下、全部功能(电压输出、保护机制)处于正常运行模式

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275267/lm61495-q1-all-function-voltage-output-protect-mechanism-in-normal-operation-mode-if-98-duty

器件型号:LM61495-Q1

您好、TI 专家。

我想问一个有关所有电源 VR 的一般性问题。

我们只需使用 LM61495-Q1举例。

输入电压9~16V,VOUT 8.82V  工作频率400kHz

当 VIN=9V、VOUT 8.82V(占空比98%)时,此时 VR 是否正常工作?

谢谢。

期待您的回复。

威勒姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    它取决于负载电流。

    一旦由于存在最短关断时间而无法在所选时钟频率下实现所需的占空比、频率就会下降以保持稳定。 如果输入电压足够低、导致输出电压无法调节、则输出电压会降至略低于输入电压。

    请参阅下面5Vout|400kHz 的压降曲线以供参考。 请注意、拐点的压降点取决于负载电流、负载电流越高、拐点越早。 10A 应用将在5A 电流以下产生压降、以此类推。  

    我建议使用 EVM 并针对所需的应用和输入电压范围评估该器件。  

    此致、

    吉米