This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:安全失效模式

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451, TIDA-01599, ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269823/iso5451-safety-failure-modes

器件型号:ISO5451
主题中讨论的其他器件: TIDA-01599ISO5452

您好:

我们正在基于 TIDA-01599参考设计使用安全电路。 本例中的栅极驱动器是参考设计的 ISO5451、而不是 ISO5452。 从安全的角度来看、切断 VCC1电源可确保栅极驱动器输出端没有 PWM 脉冲。 我们能否获得有关该元素失效模式的信息以分析失效影响?

此致

罗伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rober,

    感谢您在 E2E 上发帖。

    根据 TIDA-01599以及您提出的问题、我假设您关心的故障模式是关于安全转矩关闭以确保栅极驱动器输出保持低电平(关闭)。

    栅极驱动器的初级侧(低电压)脱离 VCC1电源运行、这意味着如果没有 VCC1电源、栅极驱动器将无法通过隔离栅进行通信以向次级侧(高电压)发送高电平(开启)信号。 保持 VCC1 = 0V (OFF)将确保栅极驱动器输出保持低电平(OFF)。 为了确保 VCC1 = 0V、您还必须确保遵循数据表的其余部分、其中指定了初级侧引脚的初级侧绝对最大电压不应施加大于 VCC + 0.3V 的电压、因为这可能会损坏器件。 如果 VCC1 = 0V、则不应在任何初级侧引脚上感应任何电压。  

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的答复。  我懂了。

    此致、

    ROBER.