This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720RSNR:电池 NTC 引脚

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275173/bq25720-bq25720rsnr-battery-ntc-pin

器件型号:BQ25720

您好

我们在笔记本电脑项目中使用电池充电器(BQ25720RSN)。  

在这里、我们使用标称电压为11.1V 的三节电池组。 在该电池组中、有一个 NTC 引脚用于测量电池组的温度。 通常情况下、电池充电器 IC 具有一个专用引脚、我们可以在该引脚上连接电池组的 NTC 引脚、以控制电池组在充电过程中的过热。 但该电池充电器没有任何引脚连接到电池组的 NTC 引脚以因过热而断开充电。

因此、请告知我们如何使用此 NTC 引脚以及连接位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    BQ25720不使用 NTC 引脚、您可以让其打开。 充电器期望嵌入式控制器(EC)处理温度监测和控制。  

    此致、