This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:输出电压低于13.4V、而不是24V

Guru**** 2505475 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00386, UCC28630, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261335/ucc28630-output-voltage-is-low-13-4v-instead-of-24v

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件:TIDA-00386,, MCF8316A

您好!

我们使用 TI 器件开发了一种低电压吊扇控制器。

 电源 : TIDA-00386电源(UCC28630),反激变压器为 Wurth  750343068

 电机控制:MCF8316A + MSPFR2433

问题:

当按原样使用 TIDA-00386时、早期的输出电压为13.4V、而不是24V。

TI 解决方案建议使用 1488.SLUC537D.xlsm 并修改组件。

我们输入了所有相关值并附上了详细信息。  

RA 和 RB 根据建议进行了更改。 现在 Vdd 是16V、输出电压为20.5。 (静态电压低于24V 的要求)。

当风扇电机打开时、电机就会移动、电源电压降至3.4V、一切停止工作。  

请建议解决该问题的后续步骤。

Encl:Wurth 数据表、 TIDA386-wurth750343068.xls (带有所有参数)

谢谢。此

致、 拉格胡 e2e.ti.com/.../Wurth_5F00_750343068.pdfe2e.ti.com/.../TIDA386_2D00_wurth750343068.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu:

    感谢您查询 UCC28630。

    1.请向我们提供您最新的原理图供我们审阅。

    2.在尝试开始使用风扇之前,您能用电阻负载/电子负载在满额定功率下进行检查吗?

    3.所附的 pdf 计算表显示了"红色"单元格、这表示由于 RCS 和 Lpri 的不当选择而违反了时序设计限制。 我建议适当地调节这个值(主要是增加 Lpri)

    4. RA 和 RB 需要调整以获得24V 的稳压效果。 您能够使其达到20V 这一事实令人鼓舞。 请使用计算器中的建议值。

    5.您能否查看下面的帖子、看看您发现了什么故障

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/545420/ucc2863x-fault-cause-codes?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28630%252520AND%252520fault%252520code#

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Harish San 的快速回复。

    电路原理图。 电源部分摘自 TIDA-00386、未进行任何修改。 电机控制部分是我们的设计。

    我们在获得变压器时遇到了一些困难、因此我们在没有解决 Lpri 和 RCS 误差的情况下进行了工作。 Wurth 变压器一次侧和二次侧绕组比与 Renco 匹配。 但在 Renco 的 Wurth、偏置绕组为7匝、ITS 为4。 因此、 我想购买调节 Ra 和 Rb、我们将向前推进。  我们将开发变压器。

    我将按照您的建议浏览该帖子。

    此致

    Raghue2e.ti.com/.../PNW18_5F00_Mirai_5F00_Schematic_5F00_W05042023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu:

    请将新变压器的结果告知我们。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我们已从本地供应商收到变压器样片。 根据 Renco 的绕组比和初级电感匹配为260uH。

    当打开时、输出为24.4V、风扇 BLDC 电机正常运行、直到210rpm。 当风扇转速为370rpm (转速5)时、15秒后电源关闭。

    该电机为24V 1.5A BLDC 电机。

    我们需要做什么以及后续步骤的任何建议。 如果需要任何额外的输入、我将提供。

    谢谢。此

    致、 拉格胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu:

    谢谢你的答复。

    我建议参考此帖子以识别故障/停机时出现的故障代码。 将有助于进行调试。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/545420/ucc2863x-fault-cause-codes?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28630%252520AND%252520fault%252520code#

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish、

    我设法使它工作。 它正常工作。 我会提出新请求的任何问题。  

    此致

    拉格胡