请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
客户电路板输入电压为6V 到18V、但他们发现、当输入电压降至7.8V 时、将触发输入电流限制。 由于其系统输入电压是不同的、因此它们可以接受触发的输入电流限制、但它们担心在此电流限制触发模式下经常工作时的可靠性、您能提供一些证据来说服客户、谢谢。
谢谢。
安德森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户电路板输入电压为6V 到18V、但他们发现、当输入电压降至7.8V 时、将触发输入电流限制。 由于其系统输入电压是不同的、因此它们可以接受触发的输入电流限制、但它们担心在此电流限制触发模式下经常工作时的可靠性、您能提供一些证据来说服客户、谢谢。
谢谢。
安德森