This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:较高输入电压下具有更大幅度的脉冲跳跃周期

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266323/lm5026-larger-magnitude-pulse-skipping-cycle-at-higher-input-voltage

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: TL431

大家好!

我正在使用 LM5026来控制150W 单开关正向转换器以实现宽输入范围。 输入电压(70-140V)和输出电压为24V。 不过、我注意到、当输入电压升高到100V 以上时、脉冲跳跃周期会很大。 这会导致空载输出电压升高。  我的瞬态电压和动态电压在100V 以下、但在100V 以上时也开始出现一些振荡。 哪些因素可能导致出现这种情况? 我曾尝试研究过补偿网络的特殊输出电压控制、但 Vin 中的变化如何影响 Vout 和脉冲跳跃周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samir:

    感谢您对 LM5026提出疑问。

    您能否发布一份原理图?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish!

    感谢你的消息。 根据我公司的隐私政策、我可能无法发布原理图。 但我可以分享问题的详细信息、您能为我提供一些需要关注的方面。 当我从 A (采用上拉配置的光耦合器)切换到不同的控制配置 B (运算放大器驱动 OPTO)时、出现了问题。 对于配置 A、我没有出现此类问题、但我们想尝试配置 B。配置 A 和 B 如附图所示。 A 和 B 的其余电路参数相同。我现在观察的是、当输入电压在空载时超过100V 时、脉冲跳跃周期会变得更大、从而导致更高的输出电压、例如25V。 此外、在更高的电压下、转换器在高达2A 的轻负载下不稳定、然后在更高的负载下仍然稳定。 我怀疑转换器由于轻负载条件下的 DCM 模式而变得不稳定。 我还尝试了减小斜率补偿、但没有解决问题。 我还可以分享低输入电压和高输入电压时的脉冲跳跃输出图片。  

    如果您知道更多详细信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samir,

    70V<VIN<140V 仅为2:1的输入范围、因此通常不将其视为"宽输入范围"。 您应该能够很轻松地控制占空比变化为20%-40%的功率级。 因此、问题就变为电流检测和电压反馈/COMP、并确保您在整个独立/负载范围内拥有稳定的控制环路。

    您能否测量该转换器的开环增益并分享该波特图? 否则、您是否曾尝试对其建模?  

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢你的消息。 我能够使用控制配置 A 对其进行控制、但使用配置 B (我将使用级联的运算放大器)时、出现了高输入电压和轻负载/无负载时的问题。 我们没有用于测量波特图的仪器。 我已经尝试了基本模型来设计补偿器。 我在 两种配置中保持了相同的电流检测网络、并仅在补偿器网络中进行了更改。 我还尝试降低增益以使其变慢、但没有效果。 我将尝试开发一个更精确的模型来查看输入电压的影响。 你有什么建议,我可以看看。

    谢谢!

    此致

    萨米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不妨试试 TI Power Stage Designer。 这是一个免费下载、其中包括一个可能会有所帮助的控制 LOP 建模工具。 尽管我不确定您是否能够以当前配置的方式使用级联运算放大器对环路进行建模。 控制环路补偿使用运算放大器、TL431、光电等对典型的1类、2类反馈配置进行建模。 不管怎样、请查看一下您的想法。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve!

    感谢您的留言! 我将尝试获得更准确的模型、还将研究级联运算放大器在控制响应中的效果。  由于存在压摆率、我观察到来自第二级的响应具有稍大的延迟。 但不确定、因为这可能会影响稳定性并仅在高输入电压下发生。 我会尽量进一步研究你所建议的补偿。

    谢谢!

    此致

    萨米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samir,

    我将关闭此 E2E 主题、因为我相信我们已经解决了您的原始问询。 如果您有任何其他问题、请提交新问题、并在标题中注明适当的器件型号或主题? 感谢您对 E2E 的贡献。

    此致、

    史蒂夫