This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54339:输入电压下降时的输出去抖

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272643/tps54339-output-debounce-when-vin-drop

器件型号:TPS54339

您好!

我的转换器将 TPS54339用于12V 至5V 应用。

请检查下面的波形。 左侧 pic 是关于电路的波形。 正确的电阻器会将 C85修改为电阻器、以更改 EN 电压电平。

您能帮助确认显示去抖输出的原因吗? 从系统中移除 C85的波形与左侧 pic 相似。 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我会检查一下、稍后再给您反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

     对我们的问题有什么意见吗?

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    出现这种行为的根本原因可能是以下原因:当 Vin 的断电速度较慢时、Cin 中存储的功率可能会消耗到 Vin 线路中、并在 Vin 通过 UVLO 下降时为 Vin 充电到 UVLO 以上、从而启用转换器。 此时、您可以看到 Vout 在断电过程中重新上电。

    当您更改 EN 网络以提前关闭转换器时、将看不到该现象。

    BRS

    资旭