This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:启用 OTG/Boost 时的中断。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275498/bq25890-interrupt-when-otg-boost-is-enabled

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!  

我正在尝试管理一个可以由电池供电或由 USB 供电的系统。  
启动时、我能够确定是否通过  VBUS_STAT = 0x0B 插入了 USB

如果没有 USB 被插入、我为升压转换器将 OTG 位置位。  
发生这种情况后、我在插入或移除 USB 时不再获得中断。  

如果插入了 USB、我不需要使用升压转换器。  
我在移除 USB 时得到一个中断、我的固件打开升压、然后我卡在前面提到的情况下。  

当您使用带电池的升压转换器时、是否有办法判断 USB 是否已被插入或移除?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    在 BQ25890上、在升压模式下、IC 无法检测 USB 是否已插入或移除、因为无论是升压输出还是 USB 输入的 VBUS 引脚被稳压至5V。  由于引脚已被调节至5V、IC 无法检测到何时连接了新的5V 电源。  

    我们的器件属于 BQ25895系列、其中升压输出是 PMID 而不是 VBUS。 由于此 BQ25895能够在升压模式下检测 USB 是否插入、并相应地退出 OTG。  

    此致、

    加勒特