请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 主题中讨论的其他器件: BQ25895
您好!
我正在尝试管理一个可以由电池供电或由 USB 供电的系统。
启动时、我能够确定是否通过 VBUS_STAT = 0x0B 插入了 USB
如果没有 USB 被插入、我为升压转换器将 OTG 位置位。
发生这种情况后、我在插入或移除 USB 时不再获得中断。
如果插入了 USB、我不需要使用升压转换器。
我在移除 USB 时得到一个中断、我的固件打开升压、然后我卡在前面提到的情况下。
当您使用带电池的升压转换器时、是否有办法判断 USB 是否已被插入或移除?
谢谢。