This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:故障模式确认

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274246/lm51551-q1-failure-mode-confirm

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551

您好、团队成员:

我的客户想要确认 LM51551的故障模式。

1. 栅极输出不在电压或时序规格范围内:

执行这种操作意味着 PWM 宽度错误或 PWM 占空比错误或频率错误、例如可以帮助阐明详细的说明。

2. 任意两个引脚短路:

您是说所有引脚之间短路吗? 产生寄生电容?

例如、是否还要考虑引脚6和引脚7短接?

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    感谢您的联系。

    1.这意味着规格中不包含栅极的电压或时序(频率)。

    2.不是、不是在所有引脚之间、而是在2之间。 也不一定在两个相邻引脚之间、但可以。 是的、会考虑引脚6和7。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    因此要考虑引脚6和7、但不考虑引脚6和8?

    兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    任何两个引脚都会被考虑在内。

    另一个引脚6和8。

    此致、

    莫里茨