This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:TPS7B8150QDGNRQ1:加电波形斜率

Guru**** 2536970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271673/tps7b81-q1-tps7b8150qdgnrq1-power-up-waveform-slope

器件型号:TPS7B81-Q1

团队好、您能给我们提供加电波形斜率的最小和最大数据吗(图8-8温度:-40℃~125℃)。

此致、

奥山祥平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okuyama-san、

    很抱歉耽误你的时间。 让我来看看这个。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okyuama-San、

    此规格未经过测试。 因此、无法提供有保证的最小或最大值。  

    通常、在低温下启动时间更长、在高温下启动时间更短。  

    此应用是否需要一定的启动时间?

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    感谢您的答复。

    这里有一个输出电压斜率规格。

    因此、我想确认输出电压的斜率。 是否有 最小和最大数据?

    如果不可能、您能向我们提供数据分散吗?

    此致、

    奥山祥平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okuyama-san、

    遗憾的是、我们无法获得该数据。 如果您正在寻找一种更易于控制的启动方式、则可能需要考虑另一种器件。

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okuyama-San,

    这是否与浪涌电流问题有关?

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    我知道您没有可用的数据。 这与 微型计算机有关。  

     

    此致、

    奥山祥平