This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612用于相移全桥拓扑、驱动器提前关断。

Guru**** 2503075 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273990/ucc24612-ucc24612-used-in-phase-shifted-full-bridge-topologies-the-drive-is-shut-down-early

器件型号:UCC24612

图中的紫色波形是指 UCC24612提供的驱动波形、而黄色波形是指相移全桥次级侧 MOSFET DS 上的电压。 是这种现象是由于这样的事实,即续流结束时的电流太小,所以驱动器关闭。 还是由于 UCC24612内部的逻辑不适合相移全桥拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC24612控制驱动器波形、用于防止负电流。 如果您不想使用负电流、那么 UCC 是不错的选择。 否则,不适合在 PSF B 中使用此零件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下、您提到的负电流是否指从漏极流向源极的电流? 如果是、我在次级侧采用全波整流方法、不应该有负电流。 在我提供的图中、还可以看出  MOSFET 的 DS 之间的电压长时间小于0、但驱动器并未完全覆盖负压部分。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、负电流从漏极流向源极。 在全桥中、可以具有负电流、这与反激/正激式拓扑不同。 您可以同时检查输出电感器电流、以确保电流正确流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我会检查当前版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢