This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询电池充电器 IC 建议

Guru**** 2825455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275154/inquiry-for-battery-charger-ic-recommendations

主题中讨论的其他器件:BQ25730

您好、TI 专家

客户询问有关电池充电器 IC 的建议。


1、电源系统

主电源:适配器 DC16.8V/7A

功率(电池): DC14.4V(16.8V~10V ), 6400mA

*负载: DC12V/5A

2.电路图


3.电池充电器 IC 查询

①在为电池充电时、需要一个能够将充电电流调节至2A~7A 的器件。 您能提供建议吗? (必须具有电流限制功能。)

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我推荐 BQ25730。 这是一款 PowerPath 充电器、可满足您的要求、且充电电流可通过 I2C 进行调节。

    此致、

    查尔斯·哈森