This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275308/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

我的应用包含一个原电池组、其中包含6节并联的 Li-SoCl2电池。

我想先监控电池组、了解一下电池组即将达到其使用寿命。

因此、我需要向您确认 BQ35100  (电量监测计和充放电结束监测器)可完成此任务

和一包6  节并联的锂离子 SoCl2电池吗?

如果答案是肯定的,我会感激任何重定向到正确的文档。

此致、

莫什·施瓦德龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moshe,

    并联电池的数量不会改变 EOS 模式下监测计的行为、仍然需要相同的条件(负载必须导致100mV 的压降至少100毫秒、如我们的文档中所指定的那样)

    此致、

    怀亚特·凯勒