This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:内部故障导致短路

Guru**** 1889305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274251/tps631010-internal-failure-causes-short-circuit

器件型号:TPS631010

您好!

我们 将 TPS631010YBGR 用作降压转换器、在输入端施加5V 电压、将输出配置为3V3。

使用期间的正常负载在30mA 左右、而最大峰值负载可上升至160mA。

在直流/直流转换器后面的 ⋍启动时、会产生大约1A 的浪涌电流(在 Δ V 100µs 期间)。

所用的电感器(IHHP0805ZHER1R0M01)具有3.3A 的饱和电流额定值。

我们已使用下面原理图中所示的 TPS631010测试了五种不同的电路板、并取得了以下结果:

直流/直流转换器有时会发生故障 、输入端施加的5V 电压直接连接到3V3输出轨、或在输入端与 GND 之间产生短路。

将 发生故障的  TPS631010替换为新的 IC 确实会在输出端再次产生稳定的3V3、因此只有 TPS631010会崩溃。

某些电路板在启动时以及有时在 长时间使用后(>24h)发生故障。

输入端施加的5V 电压来自具有低纹波(<10mV)的稳定电源。

对于直流/直流转换器故障问题可能源自何处、您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    感谢您使用 TI 的器件。

    最有可能的是、器件损坏超出了 ABS 规格。 尽管输入电压稳定为5V、但引脚和 LX1上的电压 较高、因为有一些尖峰。

    我们可能会发现 PVin 或 LX1在损坏的器件上短接至 GND

    尖峰的振幅由布局和负载电流决定。 在启动期间、电感器的峰值应为更高值、在启动期间更危险。

    对于布局、 它对于减少尖峰有很大帮助。 请以 DS 中的布局示例作为参考。

    此致

    陶氏