Other Parts Discussed in Thread: LP87745, LP87745-Q1, AWR2944, LM63625-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745、 AWR2944、 LM63625-Q1
我们遇到 LP87745上的问题:
当安装 R261以将 VIO 连接到3.3V (来自第一次降压)时、5V 输出将降至2.8V。
卸载 R261时、NRSTOUT 将下拉、并在5秒内恢复。
所有输出电压均正确。
您知道问题是什么吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP87745, LP87745-Q1, AWR2944, LM63625-Q1
我们遇到 LP87745上的问题:
当安装 R261以将 VIO 连接到3.3V (来自第一次降压)时、5V 输出将降至2.8V。
卸载 R261时、NRSTOUT 将下拉、并在5秒内恢复。
所有输出电压均正确。
您知道问题是什么吗?


尊敬的 Siyuan:
我可以获取完整的 LP87745-Q1器件型号来帮助进行此调试吗? 另外、我还希望获得完整的原理图、以了解3V3_MMIC 电源轨是什么以及其他哪些电源轨连接到这些电源轨。
卸载 R261时、您是先为 LP87745-Q1供电、然后再移除 R261、还是先移除 R261并为器件供电? 换句话说、启动时、NRSTOUT 是否处于低电平并持续5秒?
此致、
Niko
尊敬的 Siyuan:
VIO_LDO 由只能为350mA 供电的升压转换器(5V 电源)供电。 似乎3V3电源轨中的某个部件消耗了过多的电流、因此升压转换器的电压下降。
(升压转换器总共可以为350mA 供电、因此、如果150mA 来自 LDO、升压转换器只能为另一个电源轨提供200mA。 我假设您也在从200 mA 周围的其他某个位置对5V 电压轨加载相当大、然后当连接 R261时、LDO 负载过高、升压无法处理此总负载)
当未连接 R261时、器件似乎通电、看门狗启动长窗口。 在长窗口内看门狗装置不被正确馈入、从而触发热复位和设置 WD_LONGWIN_TIMEOUT_INT 位、以指示看门狗长窗口超时。 在该 OTP 中、长窗口时间为5040ms (约5s)、这与您看到的内容相对应。
此致、
Niko
尊敬的 Siyuan:
您不应短接 CS_SPI/WD_DIS 引脚、而是使用电阻器将其下拉。 因为 CS 引脚需要一个上拉电阻器、因此也应该连接一个上拉电阻器。 如果下拉太弱、CS_SPI/WD_DIS 引脚可能在上电时为高电平(由于上拉)、从而不会禁用看门狗。
LP877451-Q1的最大 Vin 为4V、因此使用8V 输入不是合适的选择。
此致、
Niko
尊敬的 Siyuan:
此器件中启用了 WD_DIS 功能。 您能否分享完整的原理图、以便我更轻松地了解具体情况? 您是否确定 MCU 未启用看门狗?
这是否意味着您并不总是得到该 WD 长窗口超时? 是否仅在关闭器件电源并在1秒内再次将其通电后 NRSTOUT 才会变为低电平? 您能否详细说明一下这句话的含义:
当输入电压为7V 时,请关闭它并在1秒内再次打开。
此致、
Niko
MCU SW 没有看门狗代码。 并且 WD_DIS 始终为0V。
似乎输出电压正常、只有 NRSTOUT 将在几 ms 内处于低电平。 但这将重置 AWR2944、它们是连接在一起的。
当 Vin 为7V 时、请将其关闭并在1秒内再次打开。 如下图所示。
感谢您的支持、任何问题请随时告诉我。
e2e.ti.com/.../SRR3.0_5F00_LITE_5F00_SCH.pdf
尊敬的 Siyuan:
是否尝试过删除 R263? 我认为 WDT_DISABLE 线路可能会在启动时将 PMIC_SPI_CS 线路拉高、从而启用看门狗。 删除 R263可能可以解决此问题。
我不是很确定你在 R261做什么。 您好像在将分立式降压转换器(LM63625-Q1)的输出连接到 LP877451-Q1的 VIO_LDO、在该配置中是输出。 我的理解是、您不应填充 R261。
此致、
Niko
您好、Siyuan:
感谢您的澄清。 然而、看起来 CS_SPI/WD_DIS 引脚在那个引脚状态被采样的短时间内大于0.1V。 CS_SPI/WD_DIS 处即使为0.1V 也足以启用看门狗。 您说过、如果您移除 R264、并且 AWR2944侧有3.3V 电压、PMIC 可以正常工作。 这证明了有足够高的电压可以在启动时启用看门狗。
此致、
Niko